This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00874:pcm5242

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00874, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1126382/tida-00874-pcm5242

器件型号:TIDA-00874
主题中讨论的其他器件: TPA3251

您好、您有完整的文件吗?   TIDA-00874

仅包括这些内容
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    您可以给我们发送电子邮件、我们也可以将 TPA3251 EVM 板的原理图和 PCB 文件发送给您。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vrodriguez@st-csd.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我已将 TPA3251的文件发送给您的电子邮件

    我将关闭此帖子。

    BR。

    魏秋。