This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 兼容振荡器

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1126577/compliant-oscillator

主题中讨论的其他器件:LMK6C

大家好、我正在寻找 TI 类似的兼容振荡器仿真模型。 我知道它不是由 TI 制造的。 它是一个简单的输入和输出信号加上 VDD 和 GND

https://www.sitime.com/products/automotive-high-temp-oscillators/sit8924

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我们目前没有任何汽车级振荡器。

    我们有一个与 SiT8924类似的新型 LMK6C BAW 振荡器。

    下面是指向产品文件夹: LMK6C 产品文件夹的链接

    LMK6C 与 SiT8924引脚对引脚兼容、支持 LVCMOS、具有1.8V、2.5V 和3.3V 电源选项、具有3.2 x 2.5和2.5 x 2.0封装选项、可以是1MHz 至400MHz 之间的任意频率、并具有300fs rms 抖动。

    谢谢!

    此致、

    起亚拉赫巴