This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:TIDA-00443、TIDA-0153、UCC28180、偏置电源、PFC

Guru**** 2552640 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01503, TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1127475/tida-00443-tida-00443-tida-0153-ucc28180-bias-power-pfc

器件型号:TIDA-00443
主题中讨论的其他器件:TIDA-01503

我可以使用 TIDA-01503电路板偏置电源 为 TIDA-00443吗?

还有其他更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TIDA-01503是一种辅助电源设计、您可以根据自己的系统需求使用它。

    谢谢

    简森