This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 环路带宽设置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1120217/loop-bandwidth-setting

主题中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好

我将使用用于 LMX2594的 PLLatinum Sim。

当我想使环路滤波器组件的环路带宽小于100kHz 时、如何计算环路滤波器?

我在"特性级别"中选择了"高级"、在"滤波器架构"中选择了"四阶"。

我在 "Deign Target"框中键入了100kHz、然后按"Calculate Loop Filter"按钮。

则显示113.97kHz。

我希望 低于100kHz、因此我键入了80kHz。

但结果不变(113.97kHz)。

我附加了我的设置的捕获文件。  

请告诉我如何自动计算环路滤波器组件。

最棒的

武城  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katagi-San、

    我刚刚尝试过、我没有这个问题。 您是否使用 TI.com 上的最新版本? 如果没有、请下载并使用最新版本。 如果问题仍然存在,请尝试将计算机语言更改为英语,看看是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢你的答复。

    我使用的是最新版本。

    我尝试了另一台电脑的最新版本、但它不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katagi-San、

    这可能是计算机语言问题、请尝试更改计算机的语言设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katagi-San、

    我也用英文复制了 PLLatinum Sim 1.6.2上的问题。 让我与 PLLatinum Sim 的维护人员进行讨论、然后再回来。

    同时、您可以使用 PLLatinum Sim 1.6.0 (早期版本)作为权变措施。 我将在下面的 E2E 上发布该链接24小时。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katagi-San、

    我已向维护人员确定了该问题。 我们正在努力构建修复程序并发布新版本的 PLLatinum Sim。 大约需要一周时间。

    我已经下载 了 PLLatinum Sim 的1.6.0版本。 如果您没有机会下载、请告诉我。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Derek-San

    感谢您让我知道这个问题。

    我 下载了早期版本(1.6.0)并尝试了相同的方法。

    我也是这样做的、但我仍然有同样的问题。  

    使用此软件的方法是否有误? 这是计算机问题吗?

    我的计算机是 win10,日语。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katagi-San、

    事实上、1.6.0的 Web 构建存在问题、但我测试的1.6.0的内部版本没有出现问题。 很抱歉 、我 不希望具有相同版本号的软件的行为有所不同。

    我将与维护人员讨论、并确保在下周1.6.3版本中准备好修复程序。 对拖延表示歉意。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    我理解这种情况。

    我下周要等待1.6.3版。

    此致、

    Takeshi Katagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Derek-San、

    您能否确认是否已发布1.6.3版本?

    我在 HP 上找不到它。

    此致、

    Takeshi Katagi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katagi-San、

    该版本实际上已推回下周(8月22日的一周)。 我们的团队正在积极进行更新。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer San、

    感谢您让我知道这种情况。

    此致、

    Takeshi Katagi