This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:如何将所有 PSpice for TI 模型库添加到 PSpice/SPB/Orcad 的商业版本?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1127257/faq-pspice-for-ti-how-can-i-add-all-the-pspice-for-ti-model-libraries-to-the-commercial-version-of-pspice-spb-orcad

器件型号:PSpice for TI

我有 Cadence 的完整版本、我想使用 TI 模型而无需手动添加。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 启动 Capture 并打开任何设计
    2. 从菜单位置启动 PSpice 器件搜索—PSpice 组件—搜索或使用 PSpice 器件搜索工具栏图标、如下所示

    3. 单击右上角的添加模型
    4. 单击 Status (状态)滑块。 状态从"未配置"更改为"待定"。 单击 OK (确定)。



    5. 关闭 Capture 并重新启动它。 TI 库模型已成功配置、此消息可在会话日志选项卡中查看、如下所示
    6. 打开任何项目并启动 PSpice 器件搜索。 新配置的德州仪器模型类别显示在 PSpice 器件搜索窗格中。


    7. TI 在库数据库中发布更新、并在 PSpice for TI 中向用户提示这些更新。 PSpice for TI 会在每次调用时自动检查库更新、如果更新可用、则会处理相同的更新。 成功处理后、在下次启动 PSpice for TI 时、将通过以下消息通知您有关更新的信息。 您将需要不时启动 PSpice for TI 以检查更新。 OrCAD 将看到 PSpice for TI 添加的库更新。

    如果您 的公司对离线模式感兴趣、 请在我们的论坛中发帖、我们将使用该帖子与您进行私下联系、以便进一步讨论。  请单击此处、在 PSpice for TI E2E 论坛上打开新主题。  

    在此处查看更多有关 PSpice for TI 的常见问题解答