This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "浮点计算在矩阵求解过程中失败;从 TI PSpice 报告

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM358LV, LM318, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1127079/floating-point-computation-failed-during-matrix-solution-reported-from-ti-pspice

主题中讨论的其他器件:LM358TPS40210LM358LVLM318INA169

大家好、TI 专家、

以下是一个需要您帮助的问题。

我使用 TI PSpice 将 LM358插入到一个瞬态仿真项目中、但仿真失败、错误为"矩阵解决方案期间浮点计算失败"

将 GMIN 更改为1.0E-10时,此错误消失,但报告了“vSwitch 型号的 RON 或 ROFF 大于1/GMIN”。

我注意到了 但我无法更改其值。 不确定错误是否与此相关?

该项目已附上。  

谢谢、

 e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、

    您能否确认您能够在没有运算放大器的情况下运行仿真、因为我目前无法在没有运算放大器的情况下运行仿真。

    此外、您使用的库已过时、如果您可以将库更新为最新版本、这可能有助于实现收敛、因为我们已更新了许多模型以帮助实现收敛。

    看起来问题与 LM358LV 不一样。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    当我用另一个 OP (如 LM318)替换 LM358LV 时、可以运行仿真。

    Peng、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、  

    您使用的运算放大器来自过时的库。 当我放置来自(更最新)库的 LM358LV 时、它会显示为没有
    这里是并排的:左侧是项目中最初放置的那个、右侧是我放置的那个。  

    在帮助> TI 模型、产品、应用支持下、您将能够看到程序正在运行的库版本:  

    我建议允许 PSpice 在程序首次启动时提示时自动更新库。 下面 是常见问题解答。  

    "TI 在库数据库中发布更新、并在 PSpice for TI 中向用户提示这些更新。 PSpice for TI 会在每次调用时自动检查库更新、如果更新可用、则会处理相同的更新。 成功处理后、在下次启动 PSpice for TI 时、将通过以下消息通知您有关更新的信息。 您将需要不时启动 PSpice for TI 以检查更新。 OrCAD 将看到 PSpice for TI 添加的库更新。
     "

    出现此对话框时、我将选择"始终应用库更新"和"是"。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、

    我尝试使用 LM318运行仿真、但遇到了 INA169收敛问题。 我同意 Caro 的观点、即图书馆已过时、您需要像我在上面建议的那样进行更新。 但是、我不认为问题完全在于运算放大器。

    最棒的
    Jerry