This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:将 PMP23069更改为电桥式单相400V PFC 应做多少工作

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23069, CONTROLSUITE, TIDM-1022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1127379/pmp23069-how-much-should-i-do-to-change-pmp23069-to-bridge-single-phase-400v-pfc

器件型号:PMP23069
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITETIDM-1022

您好!

我的客户希望在其现有产品(桥接器、CCM、单相 PFC +竞争对手 MCU)上测试 C2000解决方案。

-110\220VAC 至400VDC\380VDC

输出功率为-1kW

-CCM

需要检测电压和电流以进行功耗估算

您是否有更简单的方法来演示 C2000的工作原理?

我可以 修改 PMP23069中的参考代码、还是有更好的建议?

如果 您能更好地理解、我可以通过邮件发送方框图。

 

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    PMP23069是图腾柱无桥 PFC、其控制代码与传统 PFC 截然不同、因此修改 PMP23069代码以用于传统 PFC 并非易事。 但是、C2000确实具有用于传统桥接 PFC 的代码示例、它称为 controlSUITE、您可以从此处下载:

    https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng、

    谢谢。 我发现 TIDA 1022应该接近1。

    如果我将其更改为单相、我应该注意到什么?

    是否可以将此参考设计更改为 CCM?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、我相信您正在谈论 TIDM-1022、让我向设计人员寻求帮助。

    此致、

    Bosheng  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bosheng、

    是的、TIDM-1022。

    首先、谢谢。  

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、既然您现在要询问其他设计的问题、请关闭此主题并打开新主题、将 TIDM-1022放在标题中、谢谢。