This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01427:TIDA-01427:降低 REF5010电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01427, OPA4209, OPA2209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1123062/tida-01427-tida-01427-reduce-ref5010-voltage

器件型号:TIDA-01427
主题中讨论的其他器件: REF5010REF5050OPA2209OPA4209

您好!

我目前正在研究如何在我们的超声波 AFE 设计中实现与 TIDA-01427类似的功能。 但是、我们的电路板上提供了+/-12V 电源、而不是参考设计中的+/-15V 电源。 一旦考虑使用 LDO 来清理电源轨、这可能会为我们提供+/-11V 电源。

查看 OPA2209 (实际上、在给定器件可用性的情况下、OPA4209)、它看起来最大输入共模电压大约为+/-9.5V。 因此、我们将需要降低 REF5010的基准输出电压或找到较低的输出电压精密基准。 在稍微搜索下一个较低的电压基准后、我可以发现只有5V (例如 REF5050)、这是一个有点低的电平。 我们确实需要大约8-9V 的电压。

我看到有几种方法可以将基准电压减小到范围内、我想就哪种方法可能是更好的选择提出一些建议:

REF5010具有一个"修整"引脚、允许调节电压。 为修整引脚报告的电阻值有多精确? 例如、如果我要在修整引脚与地之间放置一个88.7kOhm 0.05%的电阻器、则理论上这应该会将电压降低到9V。

2.或者、本设计使用 OPA2209的两个通道来缓冲输出电压。 我可以利用这两个缓冲器来衰减基准电压。 例如、我可以将 R24/R25更改为1.8k 电阻器、将 R17更改为1.62k 电阻器、并在 U5A +ve 输入到 GND 之间添加一个额外的16.2k 电阻器、如下所示。 使用假设容差为0.5%甚至0.05%的电阻器应保持合理的精度、因为后面的衰减器被指定为容差为1%的电阻器。

或者、您能否推荐使用替代运算放大器或电压基准为 DAC 生成+/-9V 基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom  

    感谢您的提问。  

    • 您不应在修整引脚和 GND 之间放置87K 电阻器、因为修整引脚不具有驱动能力、输出质量将降低。 您可以参阅数据表中的第9.6节和图9.3。 也就是说、Trim 通常可用于将输出改变+- 15mV。
    • 根据您的精度要求、您可以使用电压为9V 的精密电阻器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致

    Trailokya