This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00287:USB 3.0 (或3.1 gen1)集线器设计、但具有3.0A 电流支持

Guru**** 2542500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00287, HD3SS3220, 3220UFP-DGLEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1128963/tida-00287-usb-3-0-or-3-1-gen1-hub-design-but-with-3-0a-current-support

器件型号:TIDA-00287
主题中讨论的其他器件: HD3SS32203220UFP-DGLEVM

您好!

我们正在尝试找到此参考设计来构建我们自己的 USB-C 输入、USB 3.0双输出端口集线器。

最接近的一点是 TIDA-00287 (https://www.ti.com/tool/TIDA-00287)

但是、由于电源要求(3A 与900mA)、我们无法按原样使用此设计。

是否可以通过某种方式修改我们一侧的设计、以便它 可以使用 USB-C 所消耗的最大功率?

(例如、不带 PD 5V 3A)

我们需要的是具有一个 USB-C 输入和 一个 USB 3.0端口输出以及一个 USB 2.0端口输出的集线器。

某些输入功率将用于其他 LED 和 IC。 最大功耗为15W (5V 3A)。  

在该设计要求中、我们应该从哪里开始?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以添加 TUSB320A (或 HD3SS3220)等 CC 控制器,并将其配置为 UFP。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照您的第二条建议(HD3SS3220)、我将了解这款使用相同芯片的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/3220UFP-DGLEVM?login-check=true

    因此、您的意思是、如果我将  TIDA-00287连接到 3220UFP-DGLEVM、我可以通过 V BUS 消耗3A 电流、如果 cc 同意 3A 电流(两个 LED 亮起)、这是正确的吗?

    在这种情况下、假设我连接 TIDA-00287和 3220UFP-DGLEVM。 我们需要添加使用 V BUS 电源来点亮一些 LED。

    1A。 我是否应该 通过直接连接到 USB Type-C 插座上的 V-bus 和 GND 来抽取3A 电流的一部分?

    1b。 还是可以通过 右侧的 USB-A 插座消耗更多电流?

    2.直接以 这种方式连接 LED 是否正常— 我是否需要添加更多内容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1A:是的、LED 将从 Vbus 汲取3A 的部分电流。

    1b:TUSB8020消耗的电流远小于3A、因此您有更多的空间

    2:还可以

    谢谢

    Brian