This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:TIDA-010232

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1129686/tida-010232-tida-010232

器件型号:TIDA-010232

大家好,我正在尝试使用参考设计 TIDA-010232中的绝缘监控设备,我看到您已经使用 LaunchPad 连接了它,并提供了一些软件来使用。 因此,原理图中提供了与电路板和 Launchpad 的连接的原因,即微控制器如何与电路板连接。 请提供微控制器与电路板的引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果您从 TIDA-010232登录页面下载原理图、您可以在 Schematic–pdf 文档的第4页上找到 BoosterPack 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对 LaunchPad 的布线感兴趣、则还需要查看 TI.com 上提供的 LaunchPad 原理图