This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 或 SN74AHC1G14模型错误

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1129444/tina-ti-or-sn74ahc1g14-model-bug

主题中讨论的其他器件:SN74AHC1G14、 TINA-TI

您好!

我从 TI 网站下载了 SN74AHC1G14模型。

我正在尝试在 TINA-TI 中创建一个宏、但所附图像中出现错误。

如何解决此问题?

TINA-TI 版本:版本9.3.200.277 SF-TI

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误表示变量"MAXICC"从未分配值。

    您只需编辑文本文件即可解决问题。

    替换行:

     .param MAXICC = maxICC  

    借助该系列:

    .param MAXICC=1e-6  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我这么做了。  

    我输入10uA。

    但正确的方法是使用德州仪器来修复模型。

    我不知道10uA 是否也是正确的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们将在未来修复模型、但这将需要时间、我假设您现在要使用它。

    我建议使用1uA (1e-6)、因为该模型旨在模拟典型行为、但如果您想模拟最坏的情况、则可以使用10uA。

    我是 TI 内部大多数逻辑模型的发起人、因此我不确定您是否可以获得更好的信息来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    非常感谢。