This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01599:有关组件使用的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1129024/tida-01599-question-on-component-usage

器件型号:TIDA-01599
Thread 中讨论的其他器件:ISO1211

您好!

试图了解使用 U2 (SN74LVC2G132YZPR)双与非门而不是单与门的原因? 将信号反相并使用此双与非部件有何优势?

此外、我假设双 R6和 R13电阻器的 HFT=1? 如果是这种情况、为什么在 R16中出现开路故障时不会并联双路 R16电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

        感谢您的联系。 请按以下方式查找我的答案:

    • 与非门:之前的设计版本将一个封装与门用于双安全通道。 为了实现 HFT=1、我们用两个逻辑门进行了分离。 由于我们尝试减少对布局的修改、因此实现了双门。 当然、您可以使用单栅极和栅极。
    • R6和 R13:使用2 * 499欧姆电阻器是为了降低电阻器故障模式"短路"和"更改值"的可能性、这将影响滤波器截止频率。 安全 MCU 将定期发送1ms 诊断脉冲以检测 ISO1211情况、RC 将帮助过滤这些脉冲以确保驱动正常运行的稳健性。
    • R16:从安全角度来看、R16的"开路"故障属于"无影响故障"。 因此、额外并联的电阻器既无助于提高诊断覆盖率、也无助于提高系统稳健性。

    BR、