This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:TIDA-00915是否应用三相零线应用

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1125810/tida-00915-does-tida-00915-apply-three-phase-neutral-applications

器件型号:TIDA-00915

TIDA-00915是否应用了具有中性点应用的三相?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    感谢您的提问。

    TIDA-00915是一种使用200V~400V 直流输入的设计。

    对于交流输入、需要在直流总线中使用外部整流器级和大容量电容。 确保整流直流 总线电压不超过此200V~400V 范围、然后它可以工作。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00915是否适用于具有中性点应用的三相应用?  

    谢谢!