This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:请求 MED1426支持

Guru**** 2915020 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TIDA-010057, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1124785/tida-010057-request-for-support-with-med1426

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:TX7332AFE5832LP

大家好、

希望你能做好!

我的客户 Zimmer Biomet 使用我们的 AFE5832LP 和 TX7332以及 TIDA-010057运行到了一个奇怪的斜坡模式。 请参阅下面的详细信息、如果需要更多信息、请告诉我。  

我们调查中的一些注意事项:

-观察到 TX 的输出仅介于 HVP 和0V 之间。 发现 L43缺失(铁氧体磁珠;从 TIDA 连接 HVM)–重新连接 HVM 会导致 TIDA 过热并触发 USB 端口电流过载。

-断开 HVP 和 HVM 连接后,由于 TI 的 FPGA 负载和软件出现问题,TIDA 仍然过热。

-断开所有模拟电源与 Tx 和 Rx 芯片的连接可解决过热问题。 允许连接1.2V_DVDD 和1.8V_DVDD Rx 芯片似乎能够与 FPGA 进行通信。 TIDA 未经历过热、但无法再生成测试模式。

热像仪调查发现连接到 Rx B 的 Tx 芯片比其他芯片温度更高

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有关于上述内容的更新或想法?

    谢谢!

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    初始 USB 过流可能是由于启动时的高电流需求所致。 此外、某些组件可能会很短、并且会消耗大量电流。 要解决此问题、您能否尝试:

    1.在不连接 Swaroop 板的情况下为 TIDA-010057板提供5V 电压。 探测电流并查看消耗了多少电流。 您也可以使用热像仪来确定是否有任何设备损坏、可能会过热。

    2.检查 HV 电源是否正常工作。 可能会损坏输出电容器。 您可以检查那里是否有短路。

    此外、只需通过0欧姆电阻器断开 HV 电源输入5V、而不是断开 HVP 和 HVM。 保持电路的其余部分、并检查您是否能够启动 Swaroop 板。

    BTW、您是否怀疑其中一个 TX 芯片出现故障?

    此致、

    Abhishek