This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:PFC 控制数学公式问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010203, TIDM-1007, TIDM-02008
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1128626/tida-010203-pfc-control-math-equation-problem

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007TIDM-02008

您好、TI 专家、

在 TIDA-010203 FW 中、有一个用于计算 PFC 电压环路的公式

TI 的方法似乎与传统方法不同。

我想知道 TI 在下面的数学公式中计算 PFC 电压环路的方法是什么、可以与我分享任何文档来了解更多相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    有人可以提供帮助? 谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    已经向我们的 FW 专家寻求帮助、需要更多时间等待他的回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cuil、

    明白了、请尽快查看、谢谢。

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cuil、

    有更新吗?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    因为我们正在控制输入电流、而不是输出电流。

    该比率不一定具有、它可以包含在您的电压环路补偿器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Desheng、

    是否有任何控制文档可以与我共享?

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    有关图腾柱 PFC 的电压环路设计的更多信息、请参阅 TIDM-02008/TIDM-1007用户指南。