This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:是否可以通过固件将 TIDA-00915配置为以全桥运行?

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1125812/tida-00915-does-tida-00915-could-be-configured-to-run-as-full-bridge-by-firmware

器件型号:TIDA-00915

是否可以通过固件将 TIDA-00915配置为运行为全桥?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    此参考设计的逆变器级是三相全桥逆变器、通常应配置控制器的固件以在此模式下运行。

    至于输入、它需要 200V~400V 范围内的直流输入。 如果您想使用交流输入、则需要使用外部整流器级和直流总线电容器将其转换为直流电压。 请确保转换后的直流电压范围为200V~400V。

    此致、

    Jerome Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00915:是否可以通过固件将 TIDA-00915配置为以全桥运行?

    我没有从 Jerome 得到正确的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册说、它是半桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    对于逆变器级,在“说明”部分的设计指南开始时,它提到“此参考设计是三相逆变器... 用于驱动200V 交流伺服电机"。  在设计指南的第9页中、它提到  了"功率级由三个相同的半桥组成"、因此它肯定可以配置为作为三相全桥逆变器运行、以便驱动交流电机。

    对于转换器级、此参考设计没有用于整流交流电源输入的高压转换器级。  它仅通过 J5接受200V~400V 的高压直流输入。  有关"测试连接"的图17和 第3页的"关键系统规格"表2、请参阅设计指南的第18页、了解"C 链路电压"规格。

    此致、

    Jerome Shan