Other Parts Discussed in Thread: LM7321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00637 主题中讨论的其他器件: LM7321
我们正在为美国标准设计240V EV。 此设计需要实现符合 J1172标准的设计。 我们参考了 TIDA-00637设计、对计量和 GFCI 设计有一些疑问。
- 线路的 GFCI 部分能否检测到4-6mA 泄漏电流? 是否可以检测到平稳的直流电流?
- 触发 GFCI 故障时的响应时间是多少?
- LM7321用于 GFCI 检测。 我是否可以知道它对该设计有任何规格需求? 我们是否有其他替代方案来提供建议。
- 您能否分享 GFCI CT 配置规格(图15)? 或者您有设计此 CT 的指南。
BR Gary