This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:GFCI 检测问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1058355/tida-00637-gfci-detection-question

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件: LM7321

我们正在为美国标准设计240V EV。 此设计需要实现符合 J1172标准的设计。 我们参考了 TIDA-00637设计、对计量和 GFCI 设计有一些疑问。

  1. 线路的 GFCI 部分能否检测到4-6mA 泄漏电流? 是否可以检测到平稳的直流电流?
  2. 触发 GFCI 故障时的响应时间是多少?
  3. LM7321用于 GFCI 检测。 我是否可以知道它对该设计有任何规格需求? 我们是否有其他替代方案来提供建议。
  4. 您能否分享 GFCI CT 配置规格(图15)? 或者您有设计此 CT 的指南。

BR Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉将您推送。 您是否有任何问题建议? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我现在可以帮助回答一些问题、需要更详细地了解一些问题、并在今天晚些时候返回给您。

    1. 线路的 GFCI 部分能否检测到4-6mA 泄漏电流?
      1. 这取决于传感器、但交流检测通常约为20-30mA RMS。  对于4-6mA 的直流检测 、需要额外的电路来实现直流检测、因为 CTS 通常仅用于交流检测。  
    2. 是否可以检测到平稳的直流电流?
      1. 借助 TIDA-00637上的电流电路、它仅用于检测交流故障。  我们正在设计一款可实现平滑直流检测的设计、我可以向您发送当前幻灯片、其中显示了磁通门拓扑所用的架构和器件。
    3. 触发 GFCI 故障时的响应时间是多少?
      1. 我将需要研究这一点、以了解中断的执行速度和关闭继电器的速度。
    4. LM7321用于 GFCI 检测。 我是否可以知道它对该设计有任何规格需求? 我们是否有其他替代方案来提供建议。
      1. 在此设计中、反馈环路中的二极管用作峰值检测器电路。   在幻灯片组中、我将通过几种方法使用峰值检测器或全波整流器电路进行交流检测。  对于运算放大器规格、 一些重要的规格是能够快速跟踪响应的带宽和 SR。  根据客户的规格、根据不同的故障频率、可能会有多个跳闸点。   
    5. 您能否分享 GFCI CT 配置规格(图15)? 或者您有设计此 CT 的指南。
      1. 对于图15中的 GFCI CT 配置、我需要对此进行研究、以了解本参考设计中针对 CT 使用了哪些指导原则。

    如果您对当前答案有任何疑问、请告诉我、我将很快发送有关 DC 解决方案的幻灯片。

    此致、

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否向我发送您的电子邮件地址以便我可以发送演示文稿?

    此致、

    Errol