This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01407:获取输出电压时观察到的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951, UCC28950, TIDA-01407, UCC27212A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1058773/tida-01407-issue-observed-in-getting-the-output-voltage

器件型号:TIDA-01407
主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28951UCC28950UCC27212A-Q1
我们已经为电动汽车的直流/直流转换器组装了 TI # TIDA01407的参考设计、并在发现问题后在工作台上进行测试。
 
运行条件。
  1. 端子 TP1和 GND 处的输入电压:24V 至30V 可变。
  2. 端子 TP4和 TP5处的输入电压(Vdd):10V 固定电压
  3. 捕获 PWM 到栅极驱动器、初级侧变压器和 MOSFET 栅极驱动器初级侧的波形(附带 PPT)
观察到的问题:输出电压不是12V
 
详细信息:IC UCC28951-Q1,有助于为引脚 OUTA、OUTB、OUTR、OUTD、OTPUS、OTPUS、 OUTF。
  1. OUTA 至 OUT D 在初级侧生成 PWM 波形。
  2. 由于 MOSFET 的次级侧切换不会发生、因此 ORoute 和 OUTF 不会生成 PWM。 因为未观察到结果输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将跟踪此 TIDA 设计的设计人员、看看他们是否能帮助您解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确实会意识到、输入规格适用于此器件、除非您以某种方式进行了修改、以便在较低的输入电压下运行。

    可能是欠压锁定阻止启动的情况。 要使其在较低的输入电压下工作、您需要进行更改

    匝数比等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到这个。

    谢谢、

    您好 Kamal、

    您是否尝试使用36V 至60V 输入运行此设计?  您的问题可能是变压器选择在36V 至60V 的电压下运行

    如果您需要修改 24V 至30V 的设计、可以使用 Webench 设计工具、该工具可在以下链接中找到。  只需在 Webench 上搜索即可进入该页面。

    https://www.ti.com/product/UCC28951?keyMatch=UCC28951&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    以下链接将为您提供有关如何在 PSFB 设计中使用 UCC28950进行设计的应用手册。  该器件是 UCC28951引脚对引脚的器件、设计技术也适用于该器件。  您可能会发现这也很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01407硬件板报告
    (功能检查参数)

    积分:

    1. 输入工作条件(设置图)-(36-60) V

    对于控制器和门 IC -(10) V

    1. 变压器设计-如所示。 输入电压规格

    2. 开关频率-观察到延迟

    3. SS 和 CS 引脚电压-电压不恒定

    4. TMIN 和 Comp 引脚信号。

    5. 初级侧 PWM 信号。

    6. 初级栅极驱动器信号。

    使用 IC、MOSFET 和 T/F:

    控制器 IC

    栅极驱动器 IC

    输入侧输出侧

    变压器

    MOSFET

    输入侧

    输出侧

    UCC28951-Q1

    UCC27212A-Q1

    UCC27511A-Q1

    EE-55 (6+6)

    BSC072N08NS5

    BSC057N08NS3

    1. 输入工作条件:

      e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01407_5F00_Functional-Input.docx

    设置图片

    1. VIN- 36-60V

    2. 负载连接1A/12V

    3. 控制器电压

    4. VDD- 10V

    5. VREF- 10V

    6. VSS–5V (电压瞬时压降)

    7. COMP - 5V (电压瞬时压降)

    8. 总脉冲宽度时间

    9. 3.314us

    T=1/F

    T=3.314

    F=1/3.314

    = 300kHz (开关频率 Q-300kHz)

    变压器设计:我们根据输入电压规格设计了中心抽头变压器。 以及固定匝数比。 已使用 EE-55 (6+6)和初级侧80uH 电感、R 约为0.03-0.026。

    设置图片中显示的参考用途图片。

    SS 和 CS 引脚电压-我们看到 SS 和 CS 引脚电压上的电压快速下降。

    4. TMIN 和 Comp 引脚信号-如下图所示、显示了 Tmin 和 Comp 引脚的信号。

    如图所示、Tmin 降低了 Comp 引脚。 因此、根据设计、将按照运行、但在 MOSFET 的栅极(E 和 F)中未观察到 PWM 信号。

    5.初级侧 PWM 信号-

    初级侧 PWM 信号振幅为10V。


    6.初级栅极驱动器信号:

    a.) MOSFET 栅极输入的栅极驱动器输出信号。

    b.)但我们观察到栅源极电压振幅约高于输入电压。 (40V)

    c.)栅极驱动器输出 HO 作为栅极(Q2)、LO 作为栅极(Q10)。

    d)我们提供了30V 输入、并在(Q2)的 MOSFET 栅极上观察到40V。

    注:

    请提供有关此问题的宝贵反馈

    (也上传文件以供参考)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了所附的报告。

    1、 输入电压设置为30V、如果您使用的是设计为36V 至60V 的 TIDA-01407、则该电压太低

    2. 报告第5节中的波形显示该设计以大约85%的占空比运行。  根据您设置的导通延迟、这可能是最大值、这表示输入电压过低。  

    3. 您设计了自己的变压器,  但在设计中没有使用 Payton 59203。  这可能是问题。  您可以尝试 从 Payton 获取变压器、看看它是否会使您的设计工作正常。

    您 提到您观察到栅源电压为40V。  如果您的电路板按照 TIDA-01407进行了布局、则这是不可能的。  听起来好像您在探测高侧 FET 的栅极至接地端。   在 Q2的栅极和源极之间使用差分探头、如果您遵循 TIDA-01407、则应为10V 信号。  为了驱动 HBRIDG 中的高侧 FET、该设计使用 UCC27212A-Q1 FET 驱动器来驱动高侧 FET。   请仔细检查。

    此致、