This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01017:采用 Linux 的 MMWCAS-DSP-EVM + MMWCAS-RF-EVM 级联雷达应用。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059226/tidep-01017-mmwcas-dsp-evm-mmwcas-rf-evm-cascade-radar-application-with-linux

器件型号:TIDEP-01017
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVMMMWCAS-RF-EVM

您好!

我在通过网络连接到另一电路板的级联雷达 MIMO 应用中使用 MMWCAS-DSP-EVM + MMWCAS-RF-EVM。
在级联_radar_object_detect 用例 cfg.mk 文件中、配置为使用 IPU (01和11)、dsp1、eve1-eve4。 MPU 内核未使用、但我想用它来执行一些计算和数据传输。
如何使用具有 Linux 内核的 MPU 进行计算和网络传输?