This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:计算低通滤波器(C245、R254)值的公式是什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059213/tidm-02002-what-is-the-formula-to-calculate-the-value-of-the-low-pass-filter-c245-r254

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

有一个基于 R254和 C245的低通 RC 滤波器、相应地具有56.2Ohm 和10pF。 这大约提供了283MHz 时的截止频率。

具体选择283MHz 的计算公式或原因是什么? 如果我要在自己的设计中选择不同的开关频率、应该如何计算此滤波?

如果开关频率也较低、我是否应该使用截止频率降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经联系过设计人员、将在星期一作出响应。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C245实际上未组装。 我们在此 设计中使用 TMDSCNCD280049C F280049 controlCARD。 "ISNS_Prim_TAN"节点连接到2个 ADC 引脚。 controlCARD 上的这2个 ADC 引脚处的总电容为330pF。 因此、截止频率将为~8.6MHz。

    但即使没有滤波电容器、它也能正常工作、因为对于储罐电流感应、我们实际上关心的是零电流交叉点(围绕关断瞬态)、这与有噪声的导通瞬态非常接近。

    此致、

    Sheng-Yang Yu