This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8711:电容器充电电路拓扑

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059401/pmp8711-capacitor-charging-circuit-topology

器件型号:PMP8711
主题中讨论的其他器件: PMPPMP11228

您好!

我想设计一个电容器充电器。

输入电压为18-36V、输出电压为42V、输出电流为0.9A、输出电容为27mF。

此外、由于输出电容估算、必须测量输出电流和电压。

输入电压由继电器控制、因此上升速度非常快、带二极管的 PMP8711升压转换器可能会导致高浪涌。

您能否帮助我了解哪种拓扑和 TI IC 最适合此应用?

此致、