This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线充电

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059577/wireless-charging

主题中讨论的其他器件:BQ51050BBQ51003

大家好、

充电电流为150mA、 电压:4.2V 至5V

客户需要具有最佳成本性能的无线充电解决方案、而且线圈面积也不会太大。 哪一个更适合发送和接收?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    客户可以考虑将 bq51003或 bq51050b 用于 RX。 所有 TI 发送器均为 NRND。

    此致、

    Nick