This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00909:100kHz 开关频率的功率级

Guru**** 2949810 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, LMG5200, DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1058712/tida-00909-power-stage-of-100khz-switching-frequency

器件型号:TIDA-00909
主题中讨论的其他器件: LMG5200、 DRV8311

大家好、

我们收到了我们的客户关于卫星应用的这一查询。

对于我们的一个项目、我们正在寻找一个功率级来驱动小型外转式电机。 电机需要在四象限运行中以-15000rpm 至15000rpm 的速度范围进行控制、并在低至100rpm 的速度下进行稳定控制(占空比~0.6%- 100%)。 功率级将由在单独 MCU 上生成的 PWM 信号控制。 航天器的可用总线电压仅为5V。 因此、欢迎使用高开关频率来限制对大型外部电机扼流圈的需求。 因此、我们正在寻找能够实现100kHz 开关频率的功率级。 我们当前实验的功率级是制造商 MPS 提供的 MP6543。 在低占空比下、此电路板未达到所需的100kHz。 此外、5V 输入功率可能会降低此电路板上使用的 MOSFET 晶体管的性能。 因此、我们希望继续使用 GaN 技术。  在您的产品之间、我找到 了使用 GaN 技术并支持高达100kHz 开关频率的 TIDA-00909 (www.ti.com/.../tiduce7b.pdfts=1637924926179&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)。 只有、最小的12V 输入功率对于我们的应用来说太高了。 我想知道该产品是否仍可使用12V 输入电源、或者、如果 TI 的功率级符合我们项目的要求。  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您关注 TIDA-00909。  我 知道您的直流总线电压仅为5V、您需要100kHz 的开关频率、  

    LMG5200应 支持5V 直流总线。 如果绕过48V 至5V DCDC、我们应该能够以5V 电压运行 TIDA-00909。 但我不会测试这个。

    您实际上可以在 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-3PHGANINV 上订购 TIDA-00909作为 EVM。 现货供应!
    与 TIDA-00909的唯一区别是额外的硬件过流保护。  

    C2000 MCU 电机 SDK 软件还支持此 EVM。

    您需要什么电机电流(最大电流)?  

    另一个选项可能是 DRV8311 https://www.ti.com/product/DRV8311?它应支持高达200kHz 的 PWM 和3V 至24V 的电源。

    谢谢。  

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我还没有看到您的反馈。 我假设答案解决了您的问题。 如果情况并非如此、请告诉我。  

    谢谢。  

    此致、Martin