This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:EMI/EMC 滤波器设计

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1059434/tida-010015-emi-emc-filter-design

器件型号:TIDA-010015

我能否为85-264AC 输入到12V、25V 输出交流/直流转换器使用相同的 EMI 滤波器(本设计中使用过)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukesh

    这取决于您的功率级设计、尤其是 PCB 布局和变压器结构。

    您可以尝试一下、可能对您来说很好。