This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:需要相同的 EMI/EMC 滤波器、但用于12V、25A 输出交流/直流转换器

Guru**** 2540320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1058881/tida-010015-need-same-emi-emc-filter-but-for-12v-25a-output-ac-dc-converter

器件型号:TIDA-010015

您好、先生、

我希望设计与本设计中使用的输入 EMI/EMC 滤波器类型相同的输入 EMI/EMC 滤波器、但输出电压为12V、25A。 请告诉我设计过程以及找到共模扼流圈、X 电容器、Y 电容器等的值 您可以将相应的研究材料或培训材料或任何用于 EMC 滤波器组件值计算的有用材料发送至 myt 电子邮件 ID: rnd@cubetechindia.com。

我可以使用与12V、25A 交流/直流转换器相同的值吗?

请告诉我。

谢谢