This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Linux U-boot 中的 DP83640TVV/NOPB 驱动程序

Guru**** 2931960 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1132350/driver-for-dp83640tvv-nopb-in-linux-u-boot

主题中讨论的其他器件:DP83640

您好!

我们使用 DP83640TVV/NOPB 以太网 phy 为嵌入式应用设计了定制载板。 但我们在 U-boot 源代码中找不到相关的驱动程序。 请求您提供相同的 U-boot 级别驱动程序,或向我们建议如何在 U-boot 级别实现此操作的过程。

由于我们陷入了项目的中间阶段,您的即时响应将受到高度赞赏。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们针对 DP83640拥有的唯一驱动程序。  https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    这是一个通用驱动器、任何改动都由客户自行决定。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供有关 Linux 源代码中驱动程序可用性的信息。  
    是否需要进行任何修改才能在 U-boot 级别建立以太网?

    谢谢、

    Poornesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、您需要确定是否需要进行任何修改。

    此致、

    Gerome