This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 边界扫描测试可能性(备选方案)

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, MAX3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1132265/boundary-scan-testing-possibility-alternatives

您好!

  • LM5069MM-2/NOPB -热插拔控制器
  • DRV8876PWPR- TI-直流电机驱动器
  • TPS78410QWDRBRQ1 - TI 模拟 LDO
  • LM2576 - TI-直流/直流转换器
  • MAX3221 - RS 232驱动程序

您还能不能参考这些芯片是否可以 使用 IEEE 标准边界扫描1149.1进行测试?

或者、您是否有适合所需测试可能性的替代芯片? 谢谢。

此致、

Nikhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nikhilesh、

    感谢您的支持!

    每个设备都属于不同的组。 您需要用 主题中的设备名称单独提出主题、以使其接触到合适的人员/团队。

     边界扫描1149.1的要求是什么?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供信息。 我将按照建议重新布置新线程。

    至于边界扫描、通常符合边界扫描测试功能(IEEE 1149.1)的芯 片以菊花链方式相互连接、包括 PCB 上的 MCU 单元。 在 JTAG 的帮助下、可以有效地测试 PCB 的完整功能、例如所有组件的输入和输出、焊接问题、布线问题、组件之间的互连等、而无需物理探头或在 MCU 上运行的程序。 那么、我想知道这些芯片是否可以做到这一点? 或者是否存在具有此可能性的替代方案。  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    感谢您提供相关信息。

    只要不违反电气规格、我就不会在使用 LM5069MM-2/NOPB 进行这些测试中看到任何问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请原谅延迟的响应。 嗯、是的、但是当一个电路板被测试时、最好所有重要组件都正确焊接并且彼此互连、而不会出现任何制造或设计错误。 这是实际的目标。

    此致、

    Nikhil