This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22075:LM5026 - Vin 的额定最低电压为13V、但设计规格为基准电压 设计的输入电压为9V 至60V。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, PMP22075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1132808/pmp22075-lm5026---vin-is-rated-at-13v-minimum-but-design-spec-of-ref-design-is-9v-to-60v-vin

器件型号:PMP22075
主题中讨论的其他器件:LM5026

你好。

此参考设计的额定输入电压为9V 至60V、但 LM5026的额定输入电压为13V 至100V

此参考设计的额定输入电压范围为 Vin = 9V 至60V。 这对于我们的输入电压= 10.5V 至60V 应用而言似乎很好

但是、当我查阅 LM5026的数据表时-第6.3节"建议运行条件- Vin 指定为最小13V

在 PMP22075的原理图中、Vin 直接连接到 LM5026的 Vin。

数据表第8.1.2节。  如果  Vin 和 VCC 通过外部稳压器连接在一起、则允许 LM5026在13V 以下运行。  

对于系统输入电压超过100V 或需要考虑 IC 功耗的应用、LM5026是一个问题
可由外部启动稳压器供电、如图25所示。 在该配置中、VIN 和
VCC 引脚应连接在一起、从而使 LM5026能够在低于13V 的电压下工作

但是、在 PMP22075的原理图中、Vin 未连接到 LM5026上的 VCC。

我的问题是:当输入电压低于13V 时、PMP22075设计是否起作用?

谢谢、

Fraser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fraser、VIN 用于为 VCC 提供启动电压、以便转换器开始开关。 该原理图将一个外部自举稳压器从输入端连接到 VCC、以便在较低的输入电压下提供该启动电压。 只要该电压高于 VCC 的 UVLO、转换器就会启动。 是的、此电路在9V 电压下工作。 请告诉我这是否有帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Darwin 并确认电路将在9V 输入电压下工作。