This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC:跟进问题:回波阈值设置不正确

Guru**** 2886460 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC, TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1064052/tidm-ultrasonic-flow-tdc-follow-up-question-echo-threshold-not-set-properly

器件型号:TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC
主题中讨论的其他器件: TDC1000TDC7200

您好!

我刚刚收到客户有关 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 的询问、并有一些后续问题、请参阅下面的详细信息。

"关于使用 OUT GUI 测试 TDC1000和 TDC7200、您是要使用另一个 MCU 进行测试? 还是在 SPI 总线中添加另一个主器件? 还是与代码中的 MSP 和程序寄存器一起使用?

与此链接相关: e2e.ti.com/.../tidm-ultrasonic-flow-tdc-echo-threshold-not-set-properly "

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:  

    很抱歉造成混淆。 如果您可以尝试使用微控制器对 TDC1000或 TDC7200器件进行编程并读回寄存器内容、这将确定问题是否与硬件相关。  

    写入数据应相对简单、需要使用 CSB、SCLK 和 SDI。  

    或者、如果客户难以做到这一点、您可以在通过 GUI 进行编程时探测相关引脚(CSB、SCLK、SDI、SDO)、以评估数据是否正确地与器件通信。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。

    实际上、我对我的第一块板执行了测试。 我在一年前对该板进行了编程和测试、在该案例中没有提到的错误、这是可以的。 为了进行测试、我再次使用我的新计算机、Windows 和 CCS 对其进行了编程、并且出现了上述问题。 我确信 CCS 和/或为 MCU 程序编程十六进制文件存在问题。 如果团队建议我一个解决方案、以确保其已正确编程或未正确编程、那将是很棒的。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    感谢您提供更多详细信息。

    在这种情况下、问题似乎出在所使用的 CCS 版本上。

    客户能否尝试使用 CCS 6.1.0而不是 6.1.3?

    我不确定要使用的 CCS 的确切版本、因为设计指南文档仅提到使用 CCS 6.1

    上一个线程中报告的错误代码"此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的:4.4.3 [MSP430]"使我认为其中一个 CCS 6.1.x 版本允许进行编程。

    请告诉我测试结果。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    刚刚收到客户的回复、请参阅下面的详细信息。

    "我安装了 CCS V6.1、但在尝试将工程导入其中时遇到错误。 随附错误屏幕截图。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:  

    CCS 似乎无法找到它要使用的编译器版本。

    您能否验证客户是否安装了 v6.0编译器?

    否则 、可通过 CCS 中内置的更新功能获取 MSP430编译器6.0版。 请参阅  有关 CCS 更新的更大文章中的"安装新软件"部分。  

    编译器应命名为"MSP430编译器工具"并具有与该文件关联的版本。

    请告诉我这是否有助于解决错误。  

    此致、

    Jacob