This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:无法更改电感器值

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, C2000WARE, SFRA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063666/tidm-hv-1ph-dcac-cannot-change-the-inductor-value

器件型号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件:powerSUITEC2000WARESFRASysConfig

你(们)好

我无法在解决方案适配器页面中更改电感器值。 一旦尝试更改电感器值、就会显示以下误差  

参考错误:未定义设备
隐藏详细信息...

在 Object.runc_res_freq [AS onChange](C:\ti\c2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00\powerSUITE \source\devkits\.meta\HV_1PH_DCAC\HV_1PH_DCAC.syscts.js:481:2)(位于/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance /src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance:/webv/webd00:00:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance)访问:/src/pinmux/services/deprecatedAccessGuard /webd00 /src/pinmux/services/moduleAccessGuard:00 /src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance:00:00:00:00:00:00:00:webrack/webv/webd00 ()(网址:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:/src/pinmux/services/objectManagers/moduleInstance 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00)上/src/pinmux/services/scripting/scriptingGuard /src/pinmux/services/deprecatedAccessGuard。



其他值均正常。  
CCS 版本、 版本:10.2.0.00009  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    由于假期休息,很多主题专家都不在办公室,回复将会延迟。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    我可以重现您描述的错误、我已提交错误单以解决此问题。 在此期间、您可以随意地对工程的非 powerSUITE projectspec 版本进行修改、以便可以自由编辑此变量。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino

    非常感谢您的帮助

    我导入了非 powerSUITE 版本。 但是、现在我找不到使用 TI 补偿设计器软件来设计补偿器的方法。  

    谢谢你
    Damith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    您可以按照此处详述的步骤、找到有关如何将 SFRA 和补偿设计器工具支持添加到项目中的步骤: sfra_library_users_guide.html (TI.com)

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ozino  

    感谢你的帮助。  
    该特定设计未将补偿设计器与 SFRA 结合使用。  在解决方案适配器页面中、启动补偿设计器时没有 SFRA 数据。  相反、它使用滤波器参数来设计补偿器、而 SFRA 仅用于验证设计。   


    了解如何在没有 SFRA 的情况下使用它。

    此致
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    该解决 方案可以使用之前收集的 SFRA 数据来拧紧控制环路。 有关如何执行此操作的更多信息、请参阅用户指南。

    您是否只是尝试在不使用 SFRA 工具的情况下使用补偿设计器工具? 如果是、这通常不是使用案例、因为它们是紧密相关的。 有关两种工具如何一起使用的信息、请参阅 powerSUITE 页面。  补偿设计器 SFRA (TI.com)

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino

    该特定设计使用了不带 SFRA 数据的补偿设计器。  
    对于并网逆变器、不可能使用 SFRA、因为它连接到电网。   


    如果我可以运行此 javascript 文件而不出现这些错误、它将非常有用。  
    您能否向我提供有关您为此问题打开的 TT 的更新信息。 是固定的吗?  

    此致
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    此修复计划在1Q DigitalPower SDK 版本中修复。 至于 javascript 文件的使用、您能指定您要讨论的内容吗? 这是 main.syscfg 吗?

    是的、正确的做法是、当 SFRA 在未更正到电网的较低电压下运行时、应使用 SFRA。 您能否指定正在运行的构建级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino

    是的、它的 main.syscfg。

    我实际上在我自己的代码中使用了它。 未直接使用该项目。 一些控制器代码根据我自己的代码进行了调整。  
    尝试在原始 CCS 示例工程中使用 main.syscfg 来计算超前延迟补偿器值、这时会发生这种情况。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    以下是用于计算的公式:

    LCL_res_freq= 1000*((0.001 /(2.0 * 0.001))* sqrt (Li * 3.14 + LG * 0.001)/(Li * 0.001 * LG * 0.001 * CF * 0.000001)))

    SysConfig 中的错误是、只要检测到 Li、LG 和 CF 中的变化、就不会在向 Kit.json 写入新值时更新上述变量。 它已更新并将在下一个公开发布版本中提供。

    对于您的用例、我建议您在更改 Li、LG 或 CF 时重新计算出电量。 这可以在软件中完成、并将值写入 Kit.json 中的相应值。 那么您应该能够启动补偿设计器。 您可以使用项目的非 powerSUITE 版本执行所有这些操作。 如果有道理、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino

    有道理。 谢谢你。
    我之前尝试过这种方法。 更改了 kit.json 文件。 但补偿设计器未提供更新的系数。 但这次我将尝试使用非电源套件版本。  

    谢谢你
    Damith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damith、

    请告诉我、您是否成功完成了这一尝试。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino

    非电源套件版本没有用于启动 COMP 设计器的套件 json 文件或方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:

    您应该能够从 powerSUITE 版本复制 kit.json。 然后、您可以按照 SFRA 指南中的适应步骤将 这些工具整合到项目中。