This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:此设计需要替代 IC、因为有些 IC 在市场上不可用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27512, UCC27710, TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1064512/pmp11237-need-alternative-ics-for-this-design-as-some-are-not-available-in-the-market

器件型号:PMP11237
主题中讨论的其他器件:UCC27511UCC27512UCC27710TLV760

您好、先生、

我有几个问题。

1.是否可以使用 IC 编号 UCC27512MDRSTEP 而不是 UCC27511DBVR? 如果是、输出电阻器的值将是多少、而不是 R26 (3.3欧姆)和 R27 (1欧姆)? [注意: UCC27512MDRSTEP 不是分离输出 OUTH 和 OUTL、 而是只有一个输出。 该输出引脚电阻器的值是多少?)

2.能否用  TL431LIAQDBZRQ1替换 TL431AIDBZR 以保持其他参数不变?

3.  TI 现已推出的 IC TPS7A1601DGNT (LDO)和 UCC27714D (高侧、低侧栅极驱动器)的确切替代产品是什么? 如果需要为此更换更换更换更换某些外部组件、这些组件将是什么?

请 回答 以上问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 可以、您可以使用 UCC27512来替代 UCC27511。 您可以将 R27 (1欧姆)更改为二极管、以便能够快速关闭功率 FET。
    2. 是的、您可以 将 TL431AIDBZR 替换为 TL431LIAQDBZRQ1、而无需更改此设计中的其他参数。
    3. 我发现 TI 库存中提供了 TLV760。 但是、由于 TLV760的额定输入电压(30V)低于 TPS7A1601DGNT (60V)、因此您必须在 LDO 输入端添加电阻器和齐纳二极管、以使 LDO 输入电压保持低于 TLV760额定电压。 对于半桥驱动器的更换、我看到 UCC27710仍在库存中。 但是、由于输出电流电平较低、您可能需要在半桥驱动器的输出端添加 PNP/NPN 图腾柱对以提高驱动能力。  

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢