This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:在 powerSUITE 上的 F28002x 和 F28003x 之间迁移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1001, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063761/tidm-1001-migrate-between-f28002x-and-f28003x-on-powersuite

器件型号:TIDM-1001
主题中讨论的其他器件:powerSUITESysConfigC2000WARE

您好、查姆斯、

我目前正在进行 TIDM-1001从 F28002x 迁移到 F28003x。  非 powerSUITE 版本正常工作、但 powerSUITE 版本代码无法将器件更改为 F28003x。 一旦我将 main.syscfg 修改为 F28003x、它将在之后自动改回 F28002x。 在生成的文件中、它仍然是 F28002x。 我认为这应该是 powerSUITE 无法直接更改接口上的器件的原因。

那么、您能给我一些关于如何将 powerSUITE 修改为 F28003x 的建议吗? 谢谢!

BR

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    要更改生成的 Kit.json 文件的器件目录、您需要修改 solution.js 文件中归档的器件。 完成此操作后、Kit.json 将生成到不同的目录中。 要更改 main.syscfg 中的器件引用、您需要在 SysConfig 的"生成的文件"选项卡中进行更改。 单击"切换"并选择器件。 请不要忘记更新项目属性以指向 F28002x 器件支持文件。 此外、您还需要更新链接器命令文件。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    我现在可以成功地修改器件、非常感谢!

    BR

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    我已更改 solution.js 文件、并且可以成功更改 main.syscfg 中生成的文件。 但在"器件视图"中、器件仍然是 F28002x、当我将器件更改为 F28003x 时、它 将自动改回 F28002x。  那么、这个问题是否有解决方案呢? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    设备何时恢复? 是在构建项目之后吗?  

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    器件在我 关闭 CCS 并重新启动 CCS 后恢复。 编译工程不 会导致器件恢复。 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    好的。 此问题是否可重复出现? 如果删除项目并将其重新导入工作区、器件是否复位?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    是的、我已经尝试 过几次、发现此问题 是可重复出现的。  

    当我 删除项目并将其重新导入工作区时、器件仍然是 F280025。 我还尝试导出该项目并将其导入到另一个工作区中。  这种现象是相同的、器件仍然无法修改。

    谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    我将与 SysConfig 团队核实、并在确定适当的解决方法后返回给您。 同时、您能否告诉我您正在使用的 C2000Ware、SysConfig 工具和 CCS 的版本。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    我使用的 CCS 版本为11.0.0、C2000ware 版本为 4.00.00.00、 C2000Ware_MotorControl_SDK 版本为3_03_00_00、SysConfig 版本为 SysConfig_1.10.0。

    谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、  

    感谢您提供详细信息。 我很快会回来的。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ozino、

    我们对此问题是否有任何更新?

    谢谢!

    此致、

    Julia