This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11228:PMP11228 -问题

Guru**** 2520220 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11228, TPS55340, LM5157, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1065339/pmp11228-pmp11228---questions

器件型号:PMP11228
主题中讨论的其他器件: TPS55340LM5157BQ33100

您好 TIת

我想使用 PMP11228 -输出电流电容器-充电器升压转换器(28V@0.13A)参考设计。

几个问题:

 

  • 请问这个电路是如何工作的?
  • 如果我想更改输出电压、我应该怎么做?
  • 如果我想更改输出电流、应该怎么办?

 

谢谢、

Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    查看原理图、可以看到有两个调节环路(二极管由 D2/D3 ORD)。 R1、U2、U3A 电路设置恒定电流、直到输出达到 U3B 电路设置的特定电压阈值、在此阈值中、它将切换到恒定电压模式。  您可以减小 R1以增大恒定电流。 它切换到恒定电压的电压可由 R10设置。 增大电压将降低输出电压、而减小 R10将增大输出电压。

    这些都围绕 TPS55340数据表中的1.229V FB 基准电压进行设置。 请告诉我这是否清楚。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darwin!

    根据 TPS55340数据表、恒定电压非常清晰。

    我需要有关恒流环路的更多信息。

    R2、R3和 C10的用途是什么?

    您是否有任何公式来计算恒定电流? 我相信该公式将包含 R1和 R2电阻器。

     

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    R2设置 INA 器件的增益(GAIN=20k/1k=20)

    R3和 C10添加了噪声的高频滤波(对于任何更高频率的噪声、您会注意到增益会急剧下降)。

    该电路将恒定电流电压设置为略低于 FB 阈值1.22V。 这可确保在电压环路在28V 时生效之前接管。

    SO Iout=(1.22V * 1k Ω)/(Rsense * R2)

    我建议 R2保持20k、将 Iout 设置为所需的电流、然后求解 Rsense。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、

    如何计算 R3、C10值?

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    低通滤波器的转角频率为 fc = 1/(2 π* R3* C10)。 我建议在您的设计中保留这两个值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darwin!

    您知道 TI 是否有旧款 PMP11228的替代产品吗?

    您是否知道 TI 是否有 MP5515 (MPS)或 ACT4910 (Qorvo)等电源备份管理器?

    此致、

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    以 LM5157等新型器件为例、我们可以替代升压控制器;通常、此类应用/方法可在必要时与新型类似器件搭配使用。

     查看 TI.com (https://bomcross.ti.com/en/)上的 BOM 工具、BQ33100具有类似的功能。  

    请告诉我们这是否有帮助。 谢谢!