This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20742:C15聚合物偏置电容器

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1064267/pmp20742-c15-polymer-bias-capacitor

器件型号:PMP20742

您好!

我注意到 PMP20742设计 在 C15中使用100 µF 25V 聚合物。 使用聚合物电容器代替电解电容器的原因是什么? 如果可能、我们希望改用电解电容器。

谢谢、

Sith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sith、

    是的、对于 C15、可以使用电解电容器代替聚合物。

    谢谢、

    Brian