This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00381:相移如何工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00381, TIDA-00318, UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063688/tida-00381-how-does-the-phase-shift-work

器件型号:TIDA-00381
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318UCD3138UCD3138A

您好!

TIDA-00381与我们计划执行的操作非常相似。TIDA-00381的主要概述如下:

这是我最关心的。

我下载了 TIDA-00381的固件并读取了源代码。

DPWM2配置为主驱动器、同步主驱动器 DPWM0配置为主驱动器和同步从器件。

但滤波器的输出不会随时用于相对于 DPWM2进行 DPWM0相位。(Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.MASTER_SYNC_CNTL_SEL=0)

我的问题是:

1、 当斜升、轻负载、低输出电压?时、DPWM0相移与 DPWM2的关系如何

2、同步整流(DPWM1)在斜升、轻负载、低输出电压?时如何工作

3、是否有 TIDA-00318?的设计文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有相移调制功能的 LLC 使用3级自动模式切换。  模式序列为:
    -模式1:轻负载和/或高输入电压-针对初级 开关的相移调制、针对同步整流器的多模式
    -模式2:中负载-针对初级 和次级开关的频率调制
    -模式3:高输出电流/低输入电压-所有开关均以频率 调制运行、但同步整流器脉宽被钳位至最大值
    基于用户选择的值。  这三种模式之间的模式切换涉及调制 方法和多路复用器内部的变化。 下表汇总了每种模式使用的设置:

    有关多模式、谐振模式和正常模式的详细信息,请参阅 UCD3138程序员手册。

    在模式1中、在 DPWMCTRL0寄存器中配置多路复用器内部和 PWM 模式;
    在模式2中、在 DPWMAUTOMID 寄存器中配置多路复用器内部和 PWM 模式;
    在模式3中、在 DPWMAUTOMAX 寄存器中配置多路复用器内部和 PWM 模式。
    模式切换边界由图中所示的模式切换阈值设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已检查以查看 DPWMAutoMid 和 DPWMAutoMax 寄存器中的值?  这就是相位模式的神奇发生位置。  请注意、DPWMCTRL0中的许多值都在该寄存器中受影响。  实际上、相移不是使用  MASTER_SYNC_CNTL_SEL 位来完成的、因为这在所有 UCD 中都不可用。  相反、它是使用边沿生成和内部多路复用器完成的。  相移全桥代码中使用了类似的技术。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您和 Bliss 的回复。我检查了 DPWMAutoMid 和 DPWMAutoMax 寄存器的配置。我还了解了自动模式切换的工作原理。

    我之前使用 C2000 280049完成了相同的 LLC 项目。在相移模式下配置 PWM 非常简单。只需将补偿器输出(滤波器输出)写入相移寄存器即可。

    我认为 UCD3138的工作方式相同,很明显我错了。它非常复杂,我不得不花一些时间来了解它。

    请帮助我确认 UCD3138A 是否可以通过 MASTER_SYNC_CNTL_SEL = 1实现 LLC 的相移工作模式。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 边沿生成和内部多路复用器。