请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00299 大家好、团队、
我的客户对的 TIDA-00299有疑问 2.2.1.2.3.1.请支持他和我。
- 该文档指出"由于电势差超出 PHY 的规格"。 所示原理图上的电势差在哪里?
- RC 连接为何会阻止这种电势差? 他想知道这个机制。

此致、
肖特罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户对的 TIDA-00299有疑问 2.2.1.2.3.1.请支持他和我。

此致、
肖特罗
您好、Shotaro、
我们要用这句话来表示、您有一个变压器、用于将电缆与 PHY 隔离。
由于变压器的这种连接、您现在具有与接地相关的 bob Smith 端接、而您具有以 GND 为基准的 PHY。
现在、如果地球电势与 GND 电势相比变得过大或过小、您将遇到一个问题、即 MDI 信号的共模将超出规格、因为变压器将无法消除接地与之间的电势差 GND。
通过建立 RC 连接、您可以确保将接地平面上的噪声保持在可接受的范围内、但由于 RC 滤波器的原因、这两个电位之间的基准应保持在可接受的范围内。
如果 RC 滤波器的时间常数太低、可以看出在几个噪声脉冲之后、通信会失败、因为电容器会不断增大主机和客户端系统之间的电势差、但 在更改后放电速度不够快。
此致、
Kristen