This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01040:TIDA-01040问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01040, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063679/tida-01040-tida-01040-issue

器件型号:TIDA-01040
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的专家:

美好的一天!

使用 设计指南 TIDA-01040文档进行电池充电的客户希望绘制电池电流0-12A 的精度与电池电流或电池电压间的关系图、如设计指南 图36。 CC 控制精度和 图37。 CV 控制精度

因此、我需要确认这一点  

1.是否可以提供此信息,

2.这些图表由和软件工具进行仿真或按真实测试结果收集。  他们能否使用 SPICE 或 pspice 模型来设计电路并对其进行仿真?

BR、

Leon.Liu