This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4448:使用 TPS92314的设计建议

Guru**** 1415590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063390/pmp4448-design-suggestion-to-use-tps92314

器件型号:PMP4448
主题中讨论的其他器件: TPS92314

我的要求与 PMP4448参考设计大致相同。  遗憾的是、TPS32914A 的可用性非常差。 是否可以使用 TPS92314 (非 A 型)实现该设计?

我的要求是:

典型输入电压 100...240VAC (85...265VAC)
输出电压约为36V
输出电流为240mA
不可调光/非隔离/降压(使用简单的电感器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个器件之间的差异是过流保护阈值。 请参阅数据表中的此捕获。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关闭 OCP 的可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISNS 是 电流感应电压反馈引脚、 该引脚还具有 过流限制功能。 我们无法关闭 OCP、但我们可以更改电流感应电阻器以更改电流限制点。