主题中讨论的其他器件: UCC21732
您好、TI 支持
参考设计 TIDA-00917似乎非常有用。
我是否可以提出以下问题:
1) 1)如何确定用于 IGBT 栅极驱动器以并行驱动多个 IGBT 的 CM 扼流圈?
2) 2)如何选择 CM 扼流圈的额定电流?
3) 3) R34和 R35用于顶部和底部驱动器 IC 的 DESAT、对吧? 有没有经验法则来选择电阻?
任何良好的参考都将非常有用。
谢谢
是的

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 支持
参考设计 TIDA-00917似乎非常有用。
我是否可以提出以下问题:
1) 1)如何确定用于 IGBT 栅极驱动器以并行驱动多个 IGBT 的 CM 扼流圈?
2) 2)如何选择 CM 扼流圈的额定电流?
3) 3) R34和 R35用于顶部和底部驱动器 IC 的 DESAT、对吧? 有没有经验法则来选择电阻?
任何良好的参考都将非常有用。
谢谢
是的

尊敬的 YZ:
感谢您关注 TIDA-00917。
有关如何确定 CM 扼流圈尺寸的问题、您能否查看以下 E2E 帖子?
我们在共模扼流圈的计算上有一个类似的问题、已在此处解决。https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/927251/tida-00917-calculate-the-cm-inductance-value
如果此 E2E 帖子未回答您的问题、请告知我。
有关 R34和 R35尺寸的问题、 我们将与设计人员联系、并与您联系。
此致、
Martin Staebler
尊敬的 YZ:
感谢您的快速反馈。 我将向设计人员检查这两个问题(R34和 R35的大小以及 CM 扼流圈额定电流)、并在11月17日(星期五)之前向您返回有关分析状态的最新信息。
顺便说一下、平均而言、我们有一个具有+/-10A 灌电流/拉电流的隔离式 IGBT 栅极驱动器 UCC21732。 https://www.ti.com/product/UCC21732、以防您的应用所需的电流不超过+/-10A。
此致、
Martin Staebler
尊敬的 YZ:
我们已经咨询了设计人员。
问题:如何选择 CM 扼流圈的额定电流?
答案:使用平均电流值而不是峰值电流值。 峰值电流额定值为~8A、额定电感器的尺寸和成本将会很大。 对于给定的 PWM 周期、该峰值电流中的大部分接近上升沿和下降沿、一旦栅极电容器充电电流几乎为零。
例如:TIDA-00917设计用于高达10uC 的栅极电荷。 假设 PWM 为8kHz、CM 楔块的平均电流为~μ A +/-160mA (平均导通/关断电流)。 直流扼流圈的250mA 额定值会在此处增加裕度。
在任何情况下、我们建议您验证 CM 扼流圈的直流电流额定值、并根据具体设计的要求进行调整。
问题:R34和 R35用于顶部和底部驱动器 IC 的 DESAT、对吗? 有没有经验法则来选择电阻?
答案: 是的、电阻器 R34和 R35在 CM 扼流圈的绕组上提供一条低阻抗/短路路径、以便 DESAT 电路检测到短路瞬态。 我们没有计算这些电阻器的公式。 使用了10m Ω 电阻器、给出了合理的结果、如 TIDA-00917设计指南第4.7节短路测试所示。 我们建议您根据您的特定设计进行验证和调优。
此致、
Martin Staebler