This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:并联使用两个 TPS7A47/TPS7A33?

Guru**** 2899030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1061363/tps7a47-use-two-tps7a47-tps7a33-in-parallel

器件型号:PMP8372
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A33PMP

团队、

 有关 https://www.ti.com/tool/PMP8372中使用的 TPS7A47 / TPS7A33 LDO 的问题

-是否可以同时使用两个 TPS7A47和两个 TPS7A33来降低电流/功率损耗?
-是否有与 LDO 并联使用的设计提示或指南?
-我们是否有一些与 LDO 并联使用的 PMP/TIDA?

-我们是否可以确认热感图像是针对输入电压:20V、输出电压:+/-5V、同时使用同步电源(两个 LDO 仿真上的输出电流= 1A)?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我相信对于 LDO、无论您在功率流中再并联一个还是不并联、功率耗散都是固定的。

    对于并联设计指南中的 LDO、您能否使用这两个 LDO 器件提出另一个有关其并行运行的 E2E。 一位 LDO 专家会出席您的会议。  

    对于 具有1A 输出的20V 至5V 设计、您似乎希望解决您的设计的热问题。 LDO 功耗可能非常高、遗憾的是、我没有手头上的电路板来评估热性能。 但是、由于 LDO 效率很低、您是否认为您也可以使用开关降压转换器来满足您的系统规格?

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我在下面创建了一个新的帖子、但这并不是用户友好的帖子。
    无法将帖子重新分配给 LDO 团队?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061665/tps7a47-use-two-tps7a47-or-tps7a33-in-parallel-to-lower-current-power-dissipation

    BR

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber、

    我看到您收到了 LDO 专家的反馈、我将关闭此 TT

    BR

    最大