This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:并联使用两个 TPS7A47/TPS7A33?

Guru**** 1852130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1061363/tps7a47-use-two-tps7a47-tps7a33-in-parallel

器件型号:PMP8372
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A33PMP

团队、

 有关 https://www.ti.com/tool/PMP8372中使用的 TPS7A47 / TPS7A33 LDO 的问题

-是否可以同时使用两个 TPS7A47和两个 TPS7A33来降低电流/功率损耗?
-是否有与 LDO 并联使用的设计提示或指南?
-我们是否有一些与 LDO 并联使用的 PMP/TIDA?

-我们是否可以确认热感图像是针对输入电压:20V、输出电压:+/-5V、同时使用同步电源(两个 LDO 仿真上的输出电流= 1A)?

提前感谢、

A.