This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:pmp22650的源代码

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650, TIDM-02008, TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1061836/pmp22650-source-code-of-pmp22650

器件型号:PMP22650
Thread 中讨论的其他器件: TIDM-02008TIDM-02002

大家好、我们正在根据参考文献开发电动汽车车载充电器 PMP22650的设计。 我们想知道、我们是否可以获取 此评估板的源代码。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMP22650中的代码尚未发布、但与数字电源 SDK 中发布的 TIDM-02008和 TIDM-02002类似。 PMP22650的最终代码将于2022年第1季度至第2季度在 SDK 中提供。