This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP3162:PMP3162的一些设计问题。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1060816/pmp3162-some-design-question-for-pmp3162

器件型号:PMP3162
主题中讨论的其他器件:UCC2897A

尊敬的先生:

根据原理图、电路板上有栅极驱动器。(U1/U3/U4)!

是否有必要?

如果不使用它们、会产生什么影响? 性能?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于 UCC2897A 能够驱动初级 FET、因此可以省去 U3。  请注意、UCC2897A 离布局中的 FET 不远。

    需要 U1和 U4。  这两个驱动器将同步整流器 FET 从次级绕组中缓冲、并为同步整流器 FET 提供强大的驱动信号。

    谢谢、

    Brian