This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 驱动器问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1060842/bldc-drive-issue

主题中讨论的其他器件:MCT8316AMCF8316A

大家好、

对于 TI 电机驱动器、您能不能帮助推荐满足以下要求的无刷电机驱动器:2A 电流、方波、无传感器、24V 容差以上、可应用于清扫器。

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    感谢您发帖给 MD 论坛。 您能解释一下方波是什么意思吗? 他们是否在寻找单个 PWM 输入? 该应用是2A 峰值电流还是2A 连续电流? 他们是否考虑使用 FOC 或梯形控制?  

    根据我目前的情况、我认为 MCT8316A 或 MCF8316A 非常适合。 两者均为8A 无传感器、具有集成 FET。 两者的不同之处在于、MCF8316A 提供内置 FOC 控制、而 MCT8316A 提供梯形控制。 它们可以使用单输入 PWM 信号或模拟电压运行。 任何其他信息都可以帮助我提出更好的建议。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac