This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400EVM-178 AMC3301EVM SN6505BEVM LAUNCHXL-F280049C 的 Gerber 文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400EVM-178, AMC3301EVM, LAUNCHXL-F280049C, SN6505BEVM, TPS60400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1133707/gerber-files-of-tps60400evm-178-amc3301evm-sn6505bevm-launchxl-f280049c

主题中讨论的其他器件:TPS60400EVM-178AMC3301EVMLAUNCHXL-F280049CSN6505BEVMTPS60400

大家好、

我叫 Eric - TI FAE。 我的客户希望使用我们的 EVM 来测试我们的解决方案(TPS60400EVM-178、AMC3301EVM、SN6505BEVM、LAUNCHXL-F280049C)、他们希望知道我们的 EVM 的大小、以便为这些 EVM 设计插座。

那么、您能帮我获取这些 EVM 的光绘文件吗? 如果可能、请通过电子邮件帮助我离线连接。

感谢你的帮助!

此致、

Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS60400是一款非常旧的器件。 遗憾的是、我们没有此 EVM 的光绘文件。 其他器件不来自 BSR-LV。

     AMC3301EVM 来自精密放大器团队。 我将把组织更改为 DCC-PADC。

    谢谢、此致、

    法赫恩