This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:有关图腾柱无桥 PFC 电路板上开关频率的查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, PMP23069, TIDA-010203, PMP40690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1133995/tida-010062-inquiry-about-switching-frequency-on-totem-pole-bridgeless-pfc-board

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件: PMP23069TIDA-010203PMP40690

大家好、

我们的客户正在寻找支持图腾柱无桥 PFC 的器件和此评估板。 对于开关频率、客户希望支持400kHz-600kHz。 首先、我与客户分享了 TIDA-010062参考设计、尽管此开关频率约为100kHz。 之后、我收到了一些查询。

  1. 关于 TIDA-010062板、您是否曾尝试提高开关频率(400kHz-600kHz)?
  2. 是否还有其他有用的参考设计板或评估板、它们是图腾柱无桥 PFC?
  3. 如果有任何图腾柱无桥 PFC EVM 客户能够评估此类频率,则客户希望使用此板进行评估。

如果您能就这些疑问分享您的建议/意见、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    在下面回答您的问题、

    1、是的、我已经尝试过、但我们的固件只能处理低于200kHz 的频率。  当大于200kHz 时、固件 将无法工作。

    2、TI 有很多图腾柱无桥、例如 TIDA-010203、TIDM-2008、PMP23069、PMP40690、 等等。

    3、不可以、所有 C2000 CCM Totempole PFC 固件到目前为止都低于200kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您的澄清。

    我与我们的客户分享了您的意见、我想等待一段时间。

    此致、

    宫崎