This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00381:TIDA-00381 PWR050A VIN_MON 400V=1.93V 或1.5V

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1133175/tida-00381-tida-00381-pwr050a-vin_mon-400v-1-93v-or-1-5v

器件型号:TIDA-00381

您好、TI 专家

在 TIDA-0038中、PWR050A 写入 VIN_MON 400V=1.93V、但在 PWR050A SCH 中写入400V=1.5V,请帮助我确保哪一个是正确的? 如何计算 VIN MON 增益? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此事转交给我们的专家。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     VIN_MON 400V=1.93V 基于具有理想采样和保持的理想计算。 但电路使用直流值对输入电压求平均值、1.5V 实际上对应400Vin。

    此致、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    VIN_MON 300V=?  

    如何计算 VIN_MON =的增益?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压= 300V 时、我预计 VIN_MON = 1.12V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当 Vin=450Vdc、VIN_MON =?Ω 时、您能告诉我如何计算 VIN_MON 和 Vin?之间的增益吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里是辅助变压器匝数比。 变压器器件型号为 GA358。 PRI:SENSE = 1:0.079。 另一个分压器来自:R16和 R14。 N = R14/(R14 +R16)。   然后、您可以计算感应到的电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!