This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:设计帮助

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1056651/pmp11237-design-help

器件型号:PMP11237

您好!

你好。 我有一位客户要求我们帮助重新设计参考设计 PMP11237、以将电路板尺寸减小到5英寸 x 5英寸 PCB 电路板尺寸。 他想直接与专家交谈。 您能为我们的客户提供帮助吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我想跟进我的帖子。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    该板是一个复杂的 PFC + LLC、在单层上布线。 如果客户可以使用多层、则可以略微减小尺寸。 不可能达到5英寸 x 5英寸。

    谢谢、

    Robert