This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11237:需要具有与 PMP11237相同规格但电路板尺寸更小的高效设计。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11237, PMP22087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1056056/pmp11237-need-an-efficient-design-with-the-same-specifications-of-pmp11237-but-with-smaller-board-size

器件型号:PMP11237
主题中讨论的其他器件: PMP22087

尊敬的先生:

我需要与 PMP11237类似的300W、25A 交流/直流设计、但希望将电路板尺寸从5'x9'减小到5'X3'。 我想使用与 PMP11237相同的电路板、但想减小其尺寸。 请帮帮我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    PMP22087设计是符合您规格的另一种设计、其尺寸为7.1" x 2.95"。 如果不包括 EMI 滤波器级、则大约为5" x 3"。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢主席的答复。 另一个查询。 我是否可以使用相同的 PMP11237设计、将跳线和0欧姆电阻替换为短路? 零欧姆电阻和跳线的用途是什么? 还将在外部使用散热器以进一步减小电路板尺寸。 还可以吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP11237是一种在顶部使用穿孔组件、在底部使用布线的设计、这是一种单层 PCB 设计。 因此、我使用了跳线和0欧姆电阻器。 因此、您可以通过短接跳线两端和0欧姆电阻器之间的节点来替换它们。